创建 RecipePlus 表

RecipePlus 表对象会列出在 RecipePlus 选择器中最新选择和还原的配方文件中的成分。该对象还可用于编辑成分的数据值,并将已编辑的值保存至配方文件。
该表显示:
  • 配方中每个成分名(
    成分名称
    列)
  • 与成分关联的标签中每个成分的当前值(
    当前值
    列)
  • 分配给每个成分的数据值(
    配方值
    列)
  • 进行还原时,如果配方值与标签值不同,显示 X(
    比较状态
    列)
  • 与每个成分关联的标签名称(
    标签名称
    列)
  • 配方文件名、配方单元名、可见成分数和总成分数(底部的状态栏)。
要创建 RecipePlus 表
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > RecipePlus > 表
    ,或从工具箱中拖动 RecipePlus table。
  2. 拖动鼠标,在表的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击表格打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    选项卡中,指定表格的外观,显示配方的方式及其通用属性。
    小贴士:
    一个图形画面上只可有一个 RecipePlus 表。尝试添加其他选择器时会产生错误消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal