创建 RecipePlus 按钮

RecipePlus
按钮用于在运行时启动 RecipePlus 操作。每个按钮可执行以下操作之一:
  • 下载
    将选择器对象中当前选定配方单元的数据集中的成分值写入该单元标签集中的标签
  • 上传
    读取选择器对象中当前选定配方单元的标签集中的标签值,并将这些值保存到该单元的数据集中
  • 上传并创建
    读取选择器对象中当前选定单元的标签集中的标签值,并通过将这些值写入新的数据集来创建新的配方单元
  • 保存
    将配方表对象中的值保存到配方文件
  • 还原
    将配方单元中的值加载到配方表对象
  • 删除
    删除选择器对象中当前选定的配方单元
  • 重命名
    重命名选择器对象中当前选定的配方单元
这些按钮适用于 RecipePlus 选择器对象和 RecipePlus 表对象。下载、上传、上传并创建、删除以及重命名操作对于选择器中当前选定的配方有效。还原和保存操作适用于 RecipePlus 表对象。
在图形画面上为每个操作创建一个单独的按钮。
小贴士:
如果在配方系统还原配方时关闭包含 RecipePlus 表的画面,还原操作将会取消。
要创建 RecipePlus 按钮对象
  1. 在
    图形
    编辑器中选择
    对象 > RecipePlus > RecipePlus 按钮
    ,或从工具箱中拖动 RecipePlus Button。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    选项卡中,指定:
    • 按钮的外观
    • 按下按钮时是否发出蜂鸣声
    • 将执行的操作
    • 要在按钮上使用的标题或图像
    • 按钮的通用属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal