审核跟踪列表

审核跟踪列表显示关于运行时操作员操作的信息,包括:
  • 发生时间
    - 软件产品将操作记录为已发生的本地日期和时间。
  • 来源
    - 在审核记录中记录操作的软件产品的名称。
  • 位置
    - 操作发生在的计算机、Windows CE 设备或
    MobileView
    终端的名称。
  • 资源
    -
    保留
  • 用户名
    - 使用软件产品的用户的登录 ID。可以是
    FactoryTalk Security
    用户或
    Microsoft
    Windows
    用户,取决于用户登录生成审核记录的软件产品的方式。
  • 消息
    - 在运行的运行时应用上下文中执行的特定操作员操作的相关信息。例如,标签写入消息将包含修改的标签、标签的上一值和新值。
使用
清空审核跟踪
按钮和以下
按键
按钮与审核跟踪列表进行交互:
  • 上移
  • 下移
  • 向上翻页
  • 向下翻页
  • Home
  • 结束
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal