审核图形对象的工作方式

审核跟踪列表显示关于运行时操作员操作的信息,包括:
  • 发生时间
    - 软件产品将操作记录为已发生的本地日期和时间。
  • 来源
    - 在审核记录中记录操作的软件产品的名称。
  • 位置
    - 操作发生在的计算机、Windows CE 设备或
    MobileView
    终端的名称。
  • 资源
    -
    保留
  • 用户名
    - 使用软件产品的用户的登录 ID。可以是
    FactoryTalk Security
    用户或
    Microsoft
    Windows
    用户,取决于用户登录生成审核记录的软件产品的方式。
  • 消息
    - 在运行的运行时应用上下文中执行的特定操作员操作的相关信息。例如,标签写入消息将包含修改的标签、标签的上一值和新值。
审核跟踪详细信息对象显示关于审核跟踪列表中选定审核条目的信息。
打开包含审核跟踪列表对象的画面时,会在列表顶部的最近审核消息中显示突出显示条。在出现新的审核消息时,旧消息会向下滚动,但指示器将保持在顶部。如果对象上的突出显示条未处于列表顶部,例如操作员选择的审核消息不是列表顶部的消息,则出现新的审核消息时,列表将不会向下滚动。因此,新审核将不会自动出现在列表顶部。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal