“审核跟踪列表属性”对话框“审核”选项卡中的选项

下表显示
审核跟踪列表属性
对话框
审核
选项卡的各个选项。
选项
描述
列
指定要使用的列、列时间和日期格式以及将显示的标头文本(如有)。
显示标头
选择此复选框可显示对象的列标题。
选择列
选择要编辑的列:
  • 发生时间
  • 源
  • Location
  • 资源
  • Username
  • 消息
显示列
如果要在对象中显示选定列,请选中该复选框。
时间和日期格式
选择要显示的时间和日期格式。
可用选项反映了开发计算机的操作系统设置。在 Windows 中,可在
控制面板
的
区域和语言
选项中找到这些设置。如果开发系统和运行时系统上的操作系统设置不同,则在运行时会使用运行时设置。
此选项仅在选中
发生时间
后可用。
标头文本
键入要为选定列标头显示的文本。
列宽
定义所选列的宽度,单位为像素。
此选项仅适用于
来源
、
位置
、
资源
和
用户名
列。
列表设置
选择每条审核可使用的行数,以及消息的自动换行行为。
每条审核所占行数
选择每条审核在列表中所占行数(从 1 至 10)。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal