字符串显示在运行时的工作方式

字符串画面显示值连接在数据源处的字符串值。应用程序会在显示新字符串之前清除显示。
打开图形画面
在运行时打开画面时,应用程序会读取值连接的值,并基于该值更新画面。
显示内容
  • 如果未分配值连接,则显示内容为空。
  • 应用程序会显示为分配给值连接的标签指定的字符(字节)数。如果从连接读取的字符串过长,则仅显示指定数量的字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal