为字符串显示设置连接

使用
字符串显示属性
对话框的
连接
选项卡为对象设置标签。
要为字符串显示设置标签
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击画面打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
    值
    一个读连接。分配最多可支持 82 个字符(字节)的标签或表达式。应用从数据源读取值连接的标签,以确定要显示的字符串。
    如果分配表达式,应用会计算表达式的值,并更新字符串显示来反映数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal