示例:使用字符串显示

创建字符串显示 并分配字符串标签到值连接。应用程序会读取值连接,并更新字符串显示。
例如,运载各种部件经过车间上固定的条形码阅读器的过程。条形读码器会将其数据传递到 PLC 中的字符串标签。字符串显示会监控字符串标签,并显示与条形码读码器当前所读的条形码相关联的字符串,即经过读码器的部件的名称或标识号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal