为本地消息画面设置常规选项

使用
本地消息画面属性
对话框中的
常规
选项卡设置本地消息画面的常规属性。
要为本地消息画面设置常规选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定选项。
小贴士:
要控制消息换行的位置,可在消息文件的消息中使用换行符号
|n
。或者可以选择
自动换行
选项,使应用在当前行不能容纳下一个单词时自动换行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal