“本地消息画面属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
本地消息画面属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
指定按钮的边框类型。可用选项为:
  • None
  • Raised
  • Inset
  • RaisedInset
  • Line
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
指定对象的图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。
如果对象的
背景样式
为
透明
或
渐变
,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
指定对象的图案颜色。
前景色
该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
文本
文本属性应用于对象上的消息。
字体
选择用于消息的字体。
大小
指定用于消息的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为消息选择字体样式。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
对齐
指定在本地消息画面对象上定位消息的方式。
消息文件
指定要和本地消息画面对象配合使用的消息文件。单击框右侧的
浏览
(...) 按钮以选择消息文件。
仅当清除
使用变量消息文件
复选框后才能使用该选项。
使用变量消息文件
如果该复选框被选中,在
连接
选项卡上指定用于
消息文件
连接的字符串标签或表达式将用作消息文件。
使用回显消息
选择此复选框,将触发的消息写入分配给回显消息连接的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal