设置本地消息画面的连接

使用
本地消息画面属性
对话框的
连接
选项卡为本地消息画面设置连接。
要为本地消息画面设置连接
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击画面打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为连接分配标签或表达式:
    • 值
    • 消息文件(如果要使用变量消息文件)
    • 回显消息(如果要将触发的消息写入标签)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal