“测量盘属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
测量盘属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
线条样式
选择线条样式。如果选择的样式不是
实线
,则线条宽度必须为 1 像素。
线-点
和
线-点-点
在 PanelView Plus 系列终端显示为
点
。
线条属性适用于刻度盘轮廓和刻度标记。
线条宽度
键入对象线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。
刻度指示样式
指定是否在值发生变化时为指针后的区域填充颜色。
如果希望使用填充颜色将指针后小于或等于值连接部分加上颜色,则选择
纯色填充
或
渐变填充
。
选择
点
以使指针指向值连接的值。
指针宽度
键入测量盘指针的宽度(像素个数)。
主要刻度
选择刻度尺上的主要刻度数量。必须至少使用两个主要刻度,每个刻度盘端各一个。
次要刻度
选择刻度尺上的次要刻度数量。在每个主要刻度之间显示的刻度数。
字体
选择用于图例的字体。
在
显示
选项卡中指定是否使用图例。
大小
选择用于图例的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要选择图例的字体样式。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
填充颜色
此框显示测量盘的当前填充颜色。单击可选择其他颜色。如果刻度指示样式为渐变,则单击可调出
渐变填充
对话框,以配置渐变填充。如果选择点作为刻度指示样式,则不使用此颜色。
如果指定测量盘的阈值,则还可以在
显示
选项卡上为每个阈值分配一个填充颜色。
指针颜色
此框显示测量盘的当前指针颜色。单击可选择其他颜色。
前景色
此框显示测量盘刻度的当前颜色,即来自圆盘形状的曲线和标记。单击可选择其他颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal