“测量盘属性”对话框“显示”选项卡中的选项

下表显示
测量盘属性
对话框
显示
选项卡的各个选项。
选项
描述
值设置
最小值
键入测量盘的最低值。如果值连接小于或等于该值,则指针位于刻度盘的左端。
最大值
键入测量盘的最高值。如果值连接大于或等于该值,则指针位于刻度盘的右端。
图例设置
图例是每个主要刻度标记旁的标题。该标题将对应表盘上刻度标记所在部分的值。
显示图例
如果希望在测量盘对象上包括图例,请选择此复选框。
小数点后的位数
输入小数点后显示的位数。
图例颜色
此框显示当前的图例颜色。单击可选择其他颜色。
阈值设置
阈值数
选择对象的阈值数。如果不希望使用阈值,请选择 0。
阈值类型
选择
值
可使用绝对值设置阈值。
选择
百分比
可使用图形最小值及最大值的范围百分比来设置阈值。
阈值 1
键入第一个阈值的值或百分比。
填充颜色
此框会显示等于或大于第一个阈值且小于第二个阈值(如果已启用)的表盘部分当前的填充颜色。单击可选择其他颜色。如果刻度指示样式为渐变,则单击可调出
渐变填充
对话框,以配置渐变填充。
如果在
常规
选项卡上为刻度指示样式选择点,则不会使用此颜色。
闪烁
如果要使大于或等于第一个阈值(小于第二个阈值,如果已启用该阈值)的刻度盘部分在运行时闪烁,请选中此复选框。此部分的刻度盘每秒闪烁两次。
阈值 2
键入第二个阈值的值或百分比。
填充颜色
此框会显示等于或大于第二个阈值的表盘部分当前的填充颜色。单击可选择其他颜色。如果刻度指示样式为渐变,则单击可调出
渐变填充
对话框,以配置渐变填充。
如果在
常规
选项卡上为刻度指示样式选择点,则不会使用此颜色。
闪烁
如果要使大于或等于第二个阈值的刻度盘部分在运行时闪烁,请选中此复选框。此部分的刻度盘每秒闪烁两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal