测量盘在运行时的工作方式

测量盘的指针在表盘上移动以反映数据源的值连接值。如果在
常规
选项卡上将扫动样式设置为
填充
,则指针后的表盘颜色会随着指针的移动而填充。
测量盘在运行过程中的行为还取决于设置阈值和控件的方式。
使用阈值
如果设置了测量盘的阈值,当值连接值处于或高于阈值时,则填充颜色将会改变(如果
显示
选项卡为阈值设置了不同的填充颜色)。您也可以将处于或高于阈值水平的测量盘部分配置为闪烁。
打开图形画面
在运行时打开画面时,应用程序会读取值连接的值并根据该值更新测量盘。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal