设置画面列表选择器的状态

使用
状态
选项卡设置在画面列表选择器中出现的画面。
要为画面列表选择器设置状态
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在
    选择状态
    列表中,选择
    状态 0
    。
  4. 指定“状态 0”的以下属性:
    • 要打开的画面
    • 参数文件或参数列表(如果有)
    • 位置
    • 标题
  5. 对于每个其他状态,重复步骤 3 和步骤 4。
设置了一个状态的属性后,可以将状态属性复制并粘贴到另一个状态或所有状态。
小贴士:
要添加或移除状态而不返回
常规
选项卡,请单击
插入状态
或
删除状态
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal