画面列表选择器的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,则选定的画面不会打开,并且应用程序会将关于画面列表选择器的错误记录到诊断中:
  • 选定的画面已从工程中删除。
  • 操作员不具备对画面的安全访问权限。
  • 选定的画面包含画面列表选择器。
  • 画面更改(由数据源控制)远程控制,并且会将“替换”画面分配给操作员选择的列表项。
  • 指定的参数文件已重命名或不存在。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal