画面列表选择器在运行时的工作方式

画面列表选择器显示操作员可从中进行选择的图形画面列表。操作员可以浏览列表并选择图形画面。当操作员按下
Enter
时,此时选定显示会打开。
如果对象是操作员控制的,则操作员可以使用按键按钮或小键盘/外部键盘上的箭头键和
Enter
键浏览列表和选择状态。
画面列表选择器在运行时的行为还取决于已经打开的图形画面类型以及要打开的画面类型。
使用显示画面类型
  • 如果选定图形画面为“替换”画面,则会关闭任何打开的“位于顶层”或“替换”画面。它将
    不
    关闭任何使用
    无法替换
    选项的“位于顶层”画面。
  • 如果选中的显示为“位于顶层”画面(无论是否具有
    无法替换
    选项),则将使用图形画面的设置放置画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal