“条形图属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
条形图属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
填充样式
选择条形图背景色是纯色还是渐变。如果选择“渐变”,则条形图背景会用线性渐变色填充。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
填充颜色
此框显示条形图的当前填充颜色。单击可选择其他颜色。如果填充样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
条形图设置
最小值
键入清空条形图所需的值。如果值连接小于或等于该值,则条形图为空。
最大值
键入完全填满条形图所需的值。如果值连接大于或等于该值,则条形图已满。
填充方向
选择条形图的填充方向。
阈值
阈值数
选择对象的阈值数。如果不希望使用阈值,请选择 0。
阈值类型
选择
值
可使用绝对值设置阈值。
选择
百分比
可使用图形最小值及最大值的范围百分比来设置阈值。
阈值 1
键入第一个阈值的值或百分比。
填充颜色
此框显示等于或大于第一个阈值且小于第二个阈值(如果启用)的那部分条形图的当前填充颜色。单击可选择其他颜色。如果填充样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
闪烁
如果要使大于或等于第一个阈值(小于第二个阈值,如果已启用该阈值)的条形图部分在运行时闪烁,请选中此复选框。此部分条形图每秒闪烁两次。
阈值 2
键入第二个阈值的值或百分比。
填充颜色
此框显示等于或大于第二个阈值的那部分条形图的当前填充颜色。单击可选择其他颜色。如果填充样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
闪烁
如果要使大于或等于第二个阈值的条形图部分在运行时闪烁,请选中此复选框。此部分条形图每秒闪烁两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal