示例:使用条形图

在此例中,条形图用于监控传送带的速度。
  1. 创建条形图,并为值连接分配标签。
  2. 将阈值数量更改为 2。
应用程序会读取值连接,并通过在填充方向上填充条形图来更新条形图。
当值连接超出阈值 1 的值时,填充颜色会变为阈值 1 的填充颜色。
当值连接超出阈值 2 的值时,填充颜色会变为阈值 2 的填充颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal