条形图在运行时的工作方式

条形图的填充级别会以大小的增减来反映数据源中值连接的值的变化。条形图在运行时的行为还取决于设置阈值和控件的方式。
使用阈值
如果设置了条形图的阈值,当值连接值处于或高于阈值时,则填充颜色将会改变(如果在
常规
选项卡中设置了不同的填充颜色)。您也可以将处于或高于阈值水平的条形图部分配置为闪烁。
打开图形画面
在运行过程中打开显示画面时,应用会读取值连接的值并根据值更新条形图。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal