等距排列对象的相关选项

下表显示了
排列
菜单中用于等距排列对象的相关选项。
此选项
移动对象的方式是
垂直等距
这样每个对象的中心点到其他对象的中心点的垂直距离相同。
顶部和底部对象不会移动,但是其他对象会上移或下移以使各个对象的中心之间的间距相等。
水平等距
这样每个对象的中心点到其他对象的中心点的水平距离相同。
最左边和最右边的对象不会移动,但是其他对象会左移或右移以使各个对象的中心之间的间距相等。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal