Program Launcher ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 Program Launcher ActiveX 控件的操作。除了这些连接之外,没有其他参数可配置控件操作。
连接
描述
ProgramLocation
必用
该连接包含要使用控件执行的应用(例如“ctlpnl.exe”)的完整路径和文件名。
此属性可以是明确的字符串或字符串标签。
ProgramParameter
可选
该连接包含要用于在 ProgramLocation 连接中配置的应用的可选命令行参数。
此属性可以是明确的字符串或字符串标签。
FocusEnable
可选
当其他应用正在运行时,如果
FactoryTalk View ME
位于后台或已最小化,则该工程可能会不可见。
如果分配的标签从零转换为非零值,
FactoryTalk View ME
工程将恢复到前台。
LaunchEnable
必用
如果分配的标签从零转换为非零值,控件会启动在 ProgramLocation 连接中配置的应用,并附加 ProgramParameter 连接中的可选命令行参数。
应用程序将以最大化方式启动并获得焦点。该连接必须为标签。
NewInstance
可选
该连接用于配置控件在下列情况下将如何操作:当
FactoryTalk View ME
应用尝试启动其他实例时,ProgramLocation 连接中配置的应用正在执行。
如果配置的标签设置为零,控件会将在 ProgramLocation 连接中配置的应用恢复到前台。
如果配置的标签设置为 1,控件将尝试启动在 ProgramLocation 连接中配置的应用的其他实例。
MaximizeEnable
可选
如果在 ProgramLocation 中指定的应用隐藏在
FactoryTalk View ME
工程后面或已最小化,则可以通过此属性将该应用最大化。
要恢复已最小化的应用,请将在 MaximizeEnable 中配置的标签设置为非零值,并将在 NewInstance 中配置的标签设置为零,然后再触发 LaunchEnable 标签。
CloseProgram
可选
如果分配的标签从零转换为非零值,CloseProgram 属性将关闭在 ProgramLocation 连接中配置的应用。
如果使用多个 ActiveX 控件来启动多个应用程序,则只有启动了应用程序的特定实例的控件才能用于关闭该应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal