FoxIt Reader 的 Program Launcher ActiveX 控件连接

下表显示要在终端上运行 FoxIt Reader 的 Program Launcher ActiveX 控件连接。
如果在 6.00 固件上运行,请使用反斜杠 (\) 作为路径分隔符,例如
\my documents\manuals\manual.pdf
。如果在 v6.10 或更高版本上运行,您可以使用正斜杠 (/) 或反斜杠 (\) 作为路径分隔符。
Connections
描述
ProgramLocation
必用
该连接包含 FoxIt Reader 程序的完整路径和文件名。此属性可以是明确的字符串或字符串标签。例如,如果 FoxIt Reader 位于
\Windows
中,则可以使用其值为
Windows\FoxItReader.exe
的字符串标签。
FocusEnable
可选
当 FoxIt Reader 正在运行时,如果
FactoryTalk View ME
工程位于后台或已最小化,则可能无法看见该工程。
如果分配的标签从零转换为非零值,
FactoryTalk View ME
工程将还原到前台。
LaunchEnable
必用
如果分配的标签从零转换为非零值,则控件将启动 FoxIt Reader。应用程序将以最大化方式启动并获得焦点。该连接必须为标签。
NewInstance
可选
该连接用于配置控件在下列情况下将如何操作:当
FactoryTalk View ME
应用尝试启动其他实例时,FoxIt Reader 已在执行。
如果配置的标签设置为 0,控件会将 FoxIt Reader 还原到前台。
如果配置的标签设置为 1,控件将尝试启动 FoxIt Reader 的其他实例。
MaximizeEnable
可选
如果 FoxIt Reader 隐藏在
FactoryTalk View ME
工程后面或已最小化到任务栏,则可以通过此属性将该应用最大化。要还原已最小化的应用程序,请将在
MaximizeEnable
中配置的标签设置为非零值,并将在
NewInstance
中配置的标签设置为零,然后再触发 LaunchEnable 标签。
CloseProgram
可选
如果分配的标签从零转换为非零值,则
CloseProgram
属性将关闭 FoxIt Reader。
如果使用多个 ActiveX 控件来启动多个应用程序,则只有启动了应用程序的特定实例的控件才能用于关闭该应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal