ProgramParameter 连接示例

下表提供了填写
ProgramParameter
连接时可以遵循的参数示例。
参数
参数功能
示例
描述
-p
转到页面
Foxitreader "file_path/file.pdf" -p 2
打开 PDF 文件,转到第 2 页。
-zw
适合宽度
Foxitreader “file_path/file.pdf” -zw
打开 PDF 文件并使视图适合页面宽度。
-zp
适合页面
Foxitreader “file.pdf”-zp
打开 PDF 文件并显示完整的页面。
-z
缩放到
Foxitreader “file.pdf”-z 150
打开 PDF 文件并放大到 150%。
多个参数
在参数和参数值之间输入空格
Foxitreader “file_path/file.pdf” -p 2 -zw
打开 PDF 文件,转到第 2 页并使视图适合页面宽度。
-b
转到书签
Foxitreader “file_path/file.pdf” -b “Bookmark1”
打开 PDF 文件,转到 Bookmark1 中指定的位置。
-d
转到指定的目标
Foxitreader “file_path/file.pdf” -b “Destination1”
打开 PDF 文件,转到 Destination 1 中指定的位置。
-g
使
菜单
上的
文件 > 打开
命令和
打开文件夹
按钮不可用
Foxitreader “file_path/file.pdf” -g
打开 PDF 文件,使菜单命令
文件 > 打开
打开文件夹
按钮命令不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal