“ME DataStore Plus 属性”对话框“高级”选项卡中的选项
下表显示
ME DataStore Plus 属性
对话框高级
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
文件头 | 文件头 区域中包含以下选项:
|
定期记录 | 启用此控件后,将会根据在该字段中输入的时间间隔定期进行记录。 时间间隔应为 1-9999 秒。 |
记录每条记录的系统时间和日期 | 选中此选项可自动记录每个记录条目的系统时间和日期戳。记录系统时间和日期时,还可以记录系统时区指示器。该指示器将包含与 UTC(协调通用时间)和系统本地时区的偏移量。 指示时区 记录系统时间时,此选项将向记录添加时区指示器。系统的“区域设置”可确定时区偏移量。 |
记录每条记录的 UTC 时间和日期 | 选中此选项可自动记录每条记录的 UTC 时间和日期戳。 |
文件达到最大大小时将覆盖最旧的数据 | 当文件达到指定的大小时,此选项开始覆盖记录文件中最旧的数据,从而会创建一个循环记录文件。 |
仅记录已分配连接 | 此选项通过仅记录配置的连接来优化记录文件的大小。 如果未选中此选项,则每条记录将始终包含 100 个浮点值和 50 个字符串值所对应的条目。 |
CSV 文件记录顺序 | 此选项允许设计人员配置将数据写入记录文件的顺序。 |
提供反馈