自定义字符串弹出键盘 ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制自定义字符串弹出键盘 ActiveX 控件的操作。
Connections
描述
必用
配置的标签包含控件返回的由用户输入的字符串。
连接为只写模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
启动时启用
必用
如果配置的标签从零 (0) 转换为非零值,则会向用户显示键盘。
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为模拟量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal