弹出键盘定义文件
弹出键盘定义文件用于配置弹出键盘键。
定义文件具有以下特性:
- 文件必须保存为 unicode 文本格式。
- 定义文件以制表符分隔。
- 使用PanelView Plus终端时,可以将定义文件存储在内部或外部存储卡上。建议不要使用网络驱动程序。
- 文件定义的键集数量没有限制。
- 定义文件的第一行用于指定键集名称。例如,“Default”、“Set1”、“Set2”、“Set3”。
- 重新定义“Home”、“End”、“向左翻页”、“向右翻页”、“空格”、“ESC”键。“CLR”、“<<”、“>>”、“<--”和“<--|”等键将被忽略。
提供反馈