“ME 自定义字符串弹出键盘属性”对话框“常规”选项卡上的属性

下表列出了
ME 自定义字符串弹出键盘属性
对话框
常规
选项卡上的属性。无法在运行时修改这些属性。
属性
描述
标题
可选
该属性包含固定文本,此文本显示在含有控件的画面中的按钮对象上。
文件位置
必用
属性包含配置弹出键盘的默认文件(例如“ME.TXT”)的完整路径(例如“C:\myProject\”或“\Storage Card\”)。
输入字符数
必用
该属性包含将从弹出键盘返回的最大字符数。最大字符数为 82。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal