“ME CSVDataLog 属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
ME CSVDataLog 属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
从不
如果选择该选项,该控件将创建一个文件,文件名取决于您的配置。控件将使用该文件进行所有记录。
周期性
如果选择该选项,该控件将使用命名规则 YYYY_MM_DD_HH_MM_NNNN_<文件名>.csv 创建一个文件,例如 2015_12_15_02_02_0001_File.csv。
  • YYYY 为年份,基于系统本地时区中的系统年份。
  • MM 为月份,基于系统本地时区中的系统月份。
  • DD 为天,基于系统本地时区中的系统天。
  • HR 是 24 小时时钟格式的小时,基于系统本地时区。
  • MM 是分钟,基于系统本地时区中的系统分钟。
  • NNNN 是顺序文件标识符。此数字表示创建文件的顺序。应用程序每天最多可以使用 9999 个文件集。午夜时,顺序以 0000 重新开始。
选中
周期性
选项时,以下选项可用:
  • 每小时 -
    整点开始新文件。
  • 每天 -
    每天 00:00(午夜之后)开始新文件。
  • 每周 -
    每个星期日 00:00(星期六午夜之后)开始新文件。
  • 每月 -
    每月第一天的 00:00 开始新文件。
在指定时间
如果选择此选项,控件将使用命名规则 YYYY_MM_DD_HH_MM_NNNN_<文件名>.csv 创建一个文件。
开始时间
文本框中,输入一个时间。
  • 天 -
    每天 00:00(午夜之后)启用新文件。
  • 日期 -
    在指定的日历日期启用新文件。有效设置为 1 - 28。不能将文件配置为在一个月的 29、30 或 31 日启用。
  • 小时 -
    整点启用新文件。有效设置为 00:00 - 23:00
  • 分钟 -
    在分钟时间启用新文件。有效设置为 00 - :59
您可在时间的基础上结合使用日期或
开始时间
框中的所选的星期几。以显示的格式输入时间和日期。不要使用特定于系统的“区域设置”的时间和日期格式。
文件名分隔符选择
这是用于自定义文件名的文件格式选项。
  • 无 -
    文件名示例 = YYYYMMDDHHMMNNNN<filename>.csv
  • Underscore(_) -
    (此为默认设置)文件名示例 = YYYY_MM_DD_HH_MM_NNNN_<filename>.csv
  • Period(.)
    文件名示例 = YYYY.MM.DD.HH.MM.NNNN.<filename>.csv
  • Hyphen(-) -
    文件名示例 = YYYY-MM-DD-HH-MM-NNNN-<文件名>.csv
删除最旧的文件
  • 达到最长时间后 -
    选中此复选框,键入一个数字,然后根据该数字选择一个时间段。当该天数、星期数或月数时间已过时,将自动删除较旧的记录文件集。
  • 达到最大文件数 -
    选中此复选框,然后键入可用的最大文件数。当前正在记录的文件不包括在这个数字中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal