在指定时间启动新记录文件的示例

下表列出了在指定时间启动新记录文件的示例。
要启动新文件
在“启动时间”文本框中,输入
每周三 2:00 AM 和每周五 3:00 PM
WED 2:00
FRI 15:00
每月第一天
1
每月第十天的 8:00 AM
10 8:00
每天 2:35 PM
下午 2:35:00
每小时过五分时
:05
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal