分配全局对象参数值

将全局对象参数分配给图形画面中的引用对象。
使用
全局对象参数值
对话框将唯一的参数值分配给多个引用对象,这种方式不会中断与基本对象的标签和表达式的链接。
要分配全局对象参数值
  1. 在图形画面中选择引用对象。
  2. 右键单击并从上下文菜单中选择
    全局对象参数值
    ,以打开
    全局对象参数值
    对话框。
    或
    从
    编辑
    菜单中选择
    全局对象参数值
    。
  3. 为
    全局对象参数定义
    对话框中定义的每个参数分配值。
    以下情况下,
    全局对象参数值
    菜单选择不可用:
    • 所选对象不是一个引用对象
    • 所选对象是一个引用对象,但是其基本对象没有已定义的全局对象参数
    • 所选对象是组引用对象的一部分
选项
  • 名称
    在
    全局对象参数定义
    对话框中定义的全局对象参数名会在此处显示。用户无法编辑此单元格。
  • 值
    为全局对象参数键入一个值。可以是任意字符串。如果在下一个单元格中选择了一个标签,则该标签将显示在值单元格中。此属性是可选的。
  • 标签
    单击
    浏览
    按钮打开
    标签浏览器
    ,并选择一个标签或文件夹作为参数值。选择包含结构标签的文件夹会建立到结构标签的路径,该结构标签将用作此引用对象的回溯标签。
  • 描述
    在
    全局对象参数定义
    对话框中指定的描述会在此处显示。用户无法编辑此单元格。
    小贴士:
    要确保对基本对象中的标签和表达式所作的修改也应用到引用对象,请按如下方式在引用对象中设置全局对象默认值:
    • LinkAnimation = 带表达式的链接
    • LinkConnections = True
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal