创建和添加全局对象画面

您可以使用
上下文
菜单上列出的其中一种方法创建或添加全局对象画面。当您在
浏览器
窗口中右键单击
全局对象
图标时,会显示上下文菜单。这些菜单项与标准画面的菜单项相同,工作方式也相同。
  • 新建
    - 选择此选项可在编辑的应用程序中创建一个新的全局对象画面。
    这将会在
    图形
    编辑器中打开一个新的全局对象画面。可以按照在标准画面上开发对象的方式来开发此画面上的对象。画面保存在
    全局对象
    文件夹中。
  • 将组件添加到工程
    - 选择此选项可将现有画面从当前或另一应用程序添加到
    全局对象
    文件夹。
当添加标准图形或库画面时,画面上的所有标准对象都会成为全局对象,但 ActiveX 控件除外,该控件会被删除。
如果画面包含引用对象,并且是从同一个应用程序添加的,则所有引用对象都会转换为全局对象,但链接断开的对象除外,这些对象会被删除。
如果画面是从不同应用程序添加的,则会删除所有引用对象。
  • 新建文件夹
    - 选择此选项可创建最多两个级别的文件夹来组织全局对象画面。这些文件夹是逻辑文件夹,并不代表文件在硬盘驱动器上的实际位置。
  • 导入和导出
    - 该选项不允许您创建或添加画面。但可用于将从其他全局对象画面或标准画面导出的 XML 信息导入到现有全局对象画面中。您可以使用此选项向全局对象画面添加对象。
    小贴士:
    • 当全局对象画面在
      图形
      编辑器中打开时,在标题栏的名称后会显示
      全局对象
      字样。
    • 将全局对象画面到
      库
      文件夹时,基本全局对象会变为标准对象。
    • 如果将包含引用全局对象的标准画面复制到“库”文件夹,则库画面打开时,将删除所有的引用对象。如果此操作产生了空的组合对象,则也会将该组删除。
    • 将标准图形画面添加到另一应用程序的“画面”文件夹中时,该画面上的任何引用对象都将继续保持为引用对象。
但是,如果当前 HMI 服务器未包含与引用对象的 LinkBaseObject 属性匹配的全局对象画面,则引用对象将显示为断开的链接。
  • 全局对象画面以.ggfx 为扩展名保存默认路径为
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI Projects\<Application Name>\Global Objects
    。
  • 所有 FactoryTalk View 图形对象都可作为全局对象,但 ActiveX 控件除外。当编辑全局对象画面时,这些对象在“对象”菜单和“图形”工具栏上不可用。将包含 ActiveX 控件的标准画面添加到
    全局对象
    文件夹时,ActiveX 控件将被删除。
  • 不能将全局对象画面上的对象转换为墙纸。
  • 添加到应用程序的全局对象画面不会计入激活所允许的最大画面数。
  • 全局对象画面在 FactoryTalk View ME 应用中不能用作初始画面,创建
    画面列表选择器
    或
    转至
    按钮时,不能从
    组件浏览器
    中选择。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal