创建新组件

一些编辑器(例如
图形画面
、
宏
和
参数
编辑器)可创建多个组件(或文件)。如果编辑器可创建多个组件,则其上下文菜单包括
新建
和
将组件添加到工程
。无法创建多个组件的编辑器的上下文菜单中只有
打开
。
要创建新的组件,可使用以下方法之一:
  • 将组件图标拖入工作区中。
  • 右键单击编辑器,然后选择
    新建
    。
  • 从
    文件
    菜单中选择
    新建
    ,然后单击要创建的组件类型。
小贴士:
要复制现有组件
  1. 在浏览器窗口中,选择将使用组件的编辑器。
  2. 右键单击编辑器并选择
    将组件添加到工程
    。
  3. 在
    浏览器
    窗口中,导航到要复制的组件所在的位置。
  4. 选择组件并单击
    打开
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal