已导出应用文本字符串的 Excel 电子数据表。
在 Excel 电子数据表中,每种应用语言对应的文本字符串会显示在各列中。任何未转换的字符串将显示为 UNDEFINED。未定义字符串转换为它们各自的语言后,便可将所有语言的全部字符串重新导入到应用中。
如果不想转换某种语言的字符串,只需删除该列。
Excel 电子数据表单元格显示的字符数理论限制为 1,024 个,但实际可能少于 1,024 个,具体视使用的字体和画面特性而定。如果应用导出的文本中有单个条目超出此限制(如报警消息),该文本对应的单元格在导出的 Excel 电子数据表中将显示为空白。有关更多信息,请访问 https://products.office.com 查看所用 Excel 版本的规范和限制。
提供反馈