“上传”选项卡中的选项

下表显示了
上传
选项卡的选项。
选项
描述
源存储类型
选项包括:
  • 内部存储器
  • 外部存储器 1
  • 外部存储器 2
源文件
键入源文件路径,或单击
浏览
按钮 (…) 打开
选择文件
对话框浏览源文件,然后单击
确定
。
上传为
  • 如果要对已传输到目标位置的文件重命名,请选中此复选框,并在框中键入新名称。
    名称不能包含下列字符中的任意一个:\ / : * ? " < >。
    不要指定路径。
    会自动为名称分配一个与
    源文件
    框中的文件相同的文件扩展名。如果键入扩展名,则该扩展名必须与源文件的扩展名相同。
  • 如果取消选中此复选框,文件将以
    源文件
    框中显示的名称保存在目标位置。该名称会出现在框中,但是不能编辑。
  • 如果目标上已经存在该文件,系统会提示将覆盖原文件。
目标文件夹
指定目标计算机上存储文件的位置。
选择源终端
FactoryTalk Linx
通信树显示网络上的所有可用硬件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal