“比较”选项卡中的选项

下表显示了
比较
选项卡的选项。
选项
描述
远程存储类型
选项包括:
  • 内部存储器
  • 外部存储器 1
  • 外部存储器 2
远程文件
在
远程文件
框中键入远程文件名称,或浏览查找该文件。
如果需要浏览文件,必须先选择要浏览的远程终端,然后在
远程文件
框的末尾单击
浏览
按钮。列表中只显示所选
远程存储类型
中的 .mer 文件。如果在浏览窗口中没有看到 .mer 文件,请更改远程存储类型并重新浏览。
本地参考文件
单击文本框末尾的
浏览
按钮查找本地文件。
默认情况下,会打开
FactoryTalk View ME
Station 存储运行时应用的位置窗口。但是,该文件可以位于能够使用浏览窗口访问的任何位置。列表中只显示 .mer 文件。如果已找到文件,单击
确定
关闭浏览窗口并在
本地引用
文件框中写入所选文件的名称。每次打开 ME 传输工具时此名称都将保持,直到更改该名称。
选择远程终端
FactoryTalk Linx
通信树显示网络上的所有可用硬件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal