设置数据记录(“记录触发器”选项卡)

在
记录触发器
选项卡中,指定何时记录标签值。选择是定期进行记录还是当标签值发生变化时进行记录。默认是定期/10 秒,即每 10 秒记录一次值。
选项
  • 周期性
    • 间隔
      要定期记录标签值,选择
      周期性
      。在
      间隔
      框中,键入时间并选择时间单位,以指定记录标签值的频率。每当此时间间隔到期时,都会记录模型中的所有标签。
  • 更改时
    使用“更改时”触发器以在值按一定百分比发生更改时记录标签值。该百分比基于“标签”编辑器中配置的标签最小值和最大值。仅记录按指定百分比更改的标签。例如,指定 10 意味着标签值必须按 10% 更改才能进行记录。
    FactoryTalk View
    仅尝试读取百分比变化不为 0 的标签的最小值和最大值。
    如果记录的标签没有最小值或最大值属性,例如直接引用数据项(非 HMI 标签)或
    Studio 5000
    中的数据服务器标签,百分数计算不起作用,标签值的任何变化都会记录下来。
  • 最大更新速率
    指定数据服务器将数据发送到数据记录模型标签的最大速率。更新速率适用于所有数据记录模型标签。默认的更新速率为 1 秒。
    在运行时,无论更新速率如何,所有标签都会在数据记录模型启动后立即更新。
  • 更改百分比
    键入标签值的更改百分比,以触发记录。要记录所有更改,请键入 0。百分比可以包含小数。
  • 固定记录频率
    键入时间并选择时间单位,以指定记录标签值的频率,即使没有发生任何更改也是如此。固定记录频率确保记录文件中的数据是最新的。
    如果不希望使用固定记录频率,请将其指定为 0。无论何时更改,都会记录所有标签值。
    小贴士:
    固定记录频率值必须小于最大更新速率。但是,如果指定的固定记录频率速率为 0(未使用固定记录频率),则不会与任何更新速率发生冲突。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal