数据记录的运行时错误原因

在以下情况下,应用会在运行时将有关数据记录的错误记录到 FactoryTalk Diagnostics 中:
  • 如果由于某种原因而导致数据记录模型和数据记录文件间的通信失败或中断,则数据记录将停止,并且在应用程序重启之前不会还原。应用程序将记录一条错误。
  • 当工程在运行时启动时,如果在当前数据记录模型中指定的任何标签不存在,则应用程序会记录一条错误。
  • 如果数据记录文件已损坏或无效,则会删除并重新创建文件,并且应用程序会记录一条错误。
  • 如果数据没有记录到运行时计算机上的文件夹中,而是记录到网络中的远程计算机中,则运行时计算机和远程计算机必须位于同一域中。否则,将无法创建记录文件夹,并且应用程序会记录一条错误。
  • 如果记录到无效路径,则无法创建记录文件夹,并且应用程序会记录一条错误。路径无效的其中一个原因是路径顶层文件夹必须是共享的。
  • 如果因磁盘空间不足而导致存储设备已满,则数据记录将停止,并且应用程序会记录一条错误。当可用磁盘空间充足时,数据记录会继续,但无法检索到应在干预时间内记录的数据。
  • 如果在应用程序启动时磁盘空间不足,则数据记录模型不会随应用程序启动,并且应用程序会记录一条错误。
  • 如果数据记录模型包含无效数据类型,如字符串标签,应用会记录错误,标签被推迟扫描。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal