设置数据记录(“设置”选项卡)

在
设置
选项卡中,简要描述数据记录模型,并指定要存储的标签值数。
选项
  • 模型名称
    这是在保存数据记录模型时指定的名称。要保存模型,请单击
    关闭
    ,或者从
    文件
    菜单中选择
    保存
    。
    在向
    模型
    选项卡上“标签”中的模型至少添加一个标签之后,才能保存数据记录模型。
  • 描述
    键入模型的简要描述,最多 50 个字符。此描述仅供参考。
  • 最大数据点数
    键入要存储的标签值总数。当达到该数值时,系统会删除最早的标签值,以便留出空间来存储新值。设置的限制越高,数据记录文件在运行时计算机或远程计算机(如果记录到远程计算机上的自定义路径)上所需的空间就越多。
    可存储的最小值为 100。对于版本 7.00.00,最大值为 1,000,000;对于早于 7.00.00 的发行版本,最大值为 300,000。默认为 1000。
    重要提示:
    关闭数据记录模型中具有大量数据点(等于或接近最大值)的应用程序所需的时间比关闭具有较少数据点的应用程序所需的时间更长。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal