FactoryTalk View Studio 主窗口

启动
FactoryTalk View Studio
时,可以使用
文件
菜单中的项目打开现有应用或创建新的应用。一旦打开应用,该应用会出现在主窗口左侧的
浏览器
窗口中。
StudioMain
条目
名称
描述
1
菜单栏
该栏包含活动窗口的菜单项。每个编辑器都有自己的一组菜单。
2
工具栏
其中包含常用菜单项,可以在不打开菜单的情况下快速访问这些项目。
所有编辑器均使用
标准
工具栏。
图形画面
、
图形库
、
运行时安全
和
标签
编辑器有其他工具栏。
3
浏览器窗口
该窗口中包含
应用程序
选项卡和
通信
选项卡。
4
工具箱
它是一个可搜索的工具箱,其中包含所有工程元素。
右键单击工具箱可将常用的对象添加到“常用对象”或在列表视图中显示这些对象
5
对象浏览器和属性面板
其中包括
对象浏览器
和
属性面板
。
对象浏览器
提供当前图形画面中所有对象的列表。
属性面板
提供用于配置图形对象的功能。
可以对
对象浏览器
和
属性面板
进行分组或取消分组。
1
标题栏
其中显示程序名称。
2
诊断列表
其中显示有关系统活动的消息。可指定要在诊断列表中显示的消息类型,也可以移动并调整列表大小,以及清除其中的消息。
3
状态栏
其中显示有关活动窗口、所选工具或菜单项的信息,还可以显示所选图形对象的相关信息,例如对象大小和位置。
4
工作手册选项卡
如果从
视图
菜单中选择
工作手册模式
,工作区将在每个打开的编辑器或组件顶部显示选项卡。
5
工作区
它是
FactoryTalk View Studio
窗口的空白区域。可从
浏览器
窗口将图标拖到工作区以打开编辑器和组件。
要显示或隐藏主窗口中的条目(菜单栏除外),请选择
视图
菜单上的条目。
要从主窗口中取消停靠浏览器、诊断列表、工具箱、对象浏览器或属性面板,可拖动每个窗口的标题栏,将其移到屏幕上的任意位置。窗口取消停靠后,可以根据需要调整其大小。例如,要在“诊断列表”中一次显示更多消息,可拖动窗口的边缘或角将其调整到所需大小。
要取消停靠工具栏,请拖动左侧的抓取栏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal