浏览器窗口

浏览器
窗口是与
FactoryTalk View Studio
结合使用的主要工具。其中列出了用于开发应用程序的编辑器和组件,例如图形画面。
浏览器
窗口具有两个选项卡:
  • 应用程序
    选项卡包含可用于创建和编辑应用程序的编辑器,以及用于设置
    FactoryTalk
    Security 的
    系统
    文件夹。
  • 通信
    选项卡包含适用于开发计算机的通信树。有关使用通信树的更多信息,请参见
    FactoryTalk Linx
    的帮助。
使用
浏览器
窗口:
  • 打开
    FactoryTalk View Studio
    编辑器
  • 打开组件
  • 设置
    FactoryTalk Security
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal