筛选组件

筛选组件后,可在“浏览器”窗口中仅显示符合特定条件的组件。可以筛选:
  • 画面
  • Global Objects
  • 参数
  • 计算机和组
  • 网络和设备
  • 用户和组
筛选器仅适用于当前应用程序。重新打开应用程序或打开新应用程序将清除筛选器,所有组件均显示在“浏览器”窗口中。
要筛选组件:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的“浏览器”窗口中,右键单击要筛选的组件(例如,
    画面
    ),然后单击
    筛选
    。
  2. 在
    筛选器
    对话框中,选择筛选条件,然后输入筛选词。
  3. 单击
    确定
    。
    组件旁边将显示一个筛选器图标。筛选出来的组件将保留在其原始文件夹中。
    小贴士: 要清除筛选器,右键单击组件,然后单击
    清除筛选器
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal