移除组件

移除组件会将这些组件从
浏览器
窗口中移除,但会将其保留在硬盘上。
要移除组件
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    浏览器
    窗口中,右键单击编辑器图标,然后选择
    移除
    。
  2. 在组件选择对话框中,选择要移除的组件,然后单击
    确定
    。
  3. 单击
    是
    按钮以确认此移除操作。
    小贴士:
    要移除组件,也可以右键单击
    浏览器
    窗口中的组件,然后选择
    移除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal