删除对象时显示警告消息

如果尝试删除
FactoryTalk Directory
中的对象时显示警告对话框,可能是因为
FactoryTalk
系统中的一些其他产品、对象或服务当前正在使用该对象。
在删除对象之前:
  • 写下警告对话框的详细信息部分中列出的信息,尝试关闭正在使用该对象的服务或产品。
  • 如果不行,我们建议不要处理对象,也不要将其从目录中删除。
  • 如果仍然不行,那么我们
    强烈
    建议
    在删除此对象前备份整个
    FactoryTalk Directory
    。这样,如果删除导致了不可预料的结果,可恢复目录。
警告对话框的详细信息部分
警告对话框的详细信息部分提供所选对象的全名,可帮助在目录中定位。来自对话框的信息也会被记录在
FactoryTalk Diagnostics
中。要查看诊断消息,请打开 Diagnostics Viewer。
FT_ServerStatus_syntax
在此示例中,名为“Edmaro Station”的数据服务器位于“Water Plant”应用程序(是
FactoryTalk
Network Directory 的一部分)内名为“Pumps”的区域中。
要备份整个
FactoryTalk Directory
:
当备份
FactoryTalk Directory
时,存档文件包括所有与该目录关联的应用程序和“系统”文件夹。
  1. 在
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    目录
    ,然后选择
    备份
    。
  2. 为备份文件使用默认名称或键入其他名称。
    小贴士:
    建议不要更改默认的存档名称。默认名称包含安全授权标识符的前导数字,您可以通过这些数字轻松识别与特定目录关联的存档文件。
  3. 使用默认存档位置,或指定其他位置,方法是:在
    浏览文件夹
    窗口中单击
    浏览
    ,选择位置,然后单击
    确定
    。
  4. 要加密存档文件,请选中
    加密文件内容
    复选框,然后在
    密码
    和
    确认密码
    字段中输入相同的密码。如果清除此复选框,您的备份存档文件将不会加密或受到保护。
    如果您的操作系统不支持适当级别的加密,
    加密文件内容
    复选框将不可用。
    重要提示:
    如果您选择加密文件内容,请记住密码。如果密码不正确,将无法还原存档文件。
  5. 在
    备份
    窗口中,选择
    确定
    。
    除非指定了不同的文件名,否则
    FactoryTalk Administration Console
    会在默认位置或指定位置,使用其当前的安全授权标识符创建一个目录备份文件。如果备份文件的名称与所选位置已经存在的文件名称相同,系统会询问是否改写现有的文件。
  6. 在备份了目录之后,从参与
    FactoryTalk
    系统的各个软件产品备份和还原工程文件和数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal