搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
备份和还原
备份与还原问题的描述如下:
无法备份或还原
FactoryTalk Directory
、“系统”文件夹或应用程序
还原后
Windows
关联帐户权限消失
OPC UA Connector 无法获得更新后的标签
FactoryTalk 故障排除
我无法备份或还原 FactoryTalk Directory、“系统”文件夹或应用程序
还原后 Windows 关联帐户权限消失
删除对象时显示警告消息
OPC UA Connector 在还原之后无法获得更新后的标签
我无法备份或还原 FactoryTalk Directory、“系统”文件夹或应用程序
还原后 Windows 关联帐户权限消失
删除对象时显示警告消息
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal