未找到数据源名称

在 64 位版本的
Windows
操作系统上使用数据源名称 (DSN) 连接 32 位应用程序时,可能会收到以下错误消息:
找不到数据源名称,并且未指定任何默认驱动程序
64 位版本的 Microsoft
Windows
操作系统使用“控制面板”中的 64 位版开放式数据库连接 (ODBC) 数据源管理器工具 (Odbcad32.exe),其显示的 DSN 组与 32 位版本的不同。
操作系统在不同的文件夹中安装该工具的 32 位版本和 64 位版本。下表列出了这两种版本的 ODBC 管理器工具的位置以及每个工具显示的 DSN。
ODBC 管理器工具版本及其在系统驱动器中的位置
32 位系统 DSN
32 位用户 DSN
64 位系统 DSN
64 位用户 DSN
32 位版本位于 \Windows\SysWoW64 文件夹中
Yes
Yes
No
Yes
64 位版本位于 \Windows\System32 文件夹中
No
Yes
Yes
Yes
要解决此问题,使用相应版本的 ODBC 管理器工具来创建 DSN:
  • 对于 32 位应用程序,使用 32 位版本的 ODBC 管理器工具。
  • 对于 64 位应用程序,使用 64 位版本的 ODBC 管理器工具。
  • 对于 32 位和 64 位应用程序,均使用
    FactoryTalk Diagnostics
    > 设置 > ODBC 数据库
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal