重组消息链以从 ODBC 记录进行显示

FactoryTalk Diagnostics
能够基于消息链记录关联的消息。但是,
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 不会重组消息链以从 ODBC 数据库中存储的记录进行显示。要重组消息链以供显示,请为使用的 ODBC 兼容型报告工具创建自己的逻辑。
相关消息被分别记录在数据库的不同记录中,但是
RecordID
、
ParentID
、
SequenceNumber
和
ChainTime
字段的值用于关联相关字段,这样就可以在从数据库读取时以正确的序列重组消息。对于没有链到一起的消息,其 ParentID 和 SequenceNumber 字段值设为零 (0),ChainTime 字段和 TimeStmp 字段包含相同的时间戳。
要重组消息链,请将下列
SQL Server
语句和正在使用的报告工具搭配使用:
SELECT * from <table> ORDER BY ChainTime, ParentID, SequenceNumber
其中 <table> 是数据库中表的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal