我的 ODBC 目标不支持用户名,但用户名是必需项

可能原因和解决方案:
  • 某些 ODBC 数据库不允许在访问数据库时使用用户名,但是需要密码。在 Diagnostics Setup 编辑器中设置 ODBC 目标时,用户名是必需项,否则将显示错误消息“需要数据库用户 ID。请输入用户 ID。”,并且无法保存 ODBC 目标。
    要解决此问题,请在
    用户名
    框中输入一个空格。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal