ODBC 目标停止将新消息记录到远程 SQL 服务器

可能原因和解决方案:
  • 远程
    SQL Server
    使用
    Windows
    验证,而为 ODBC 记录配置的用户名未被完全限定。如果不能确定用户名所属的域,则与数据库的连接就会失败。
    要解决此问题:
    1. 在
      FactoryTalk Administration Console
      中,选择
      工具 > Diagnostics Setup
      。
    2. 展开
      目标设置
      ,然后选择
      ODBC 数据库
      。
    3. 如果尚未选择,请选择
      需要登录
      。
    4. 在
      用户名
      中,键入数据库的登录用户 ID。
      使用
      Windows
      验证(而非
      SQL Server
      验证)时,以
      DOMAIN\UserName
      或
      user@domain.com
      (用于 UPN 形式的项)格式输入完全限定的用户名。
    5. 在
      密码
      中,键入用户帐户的密码。
    6. 在
      确认密码
      中,再次键入用户帐户的密码。
    7. 选择
      确定
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal