某些字段无法记录到 ODBC 数据库

某些
FactoryTalk
产品使用 ODBC 表格式中不包括的其他数据库字段。这些额外的字段无法记录到 ODBC 数据库目标。即使在数据库中创建了额外的字段,也不会对其进行任何记录。不过,由
FactoryTalk
产品记录的这些额外信息会显示在安装有该产品的计算机上的诊断本地记录中。请参见所使用产品的文档来确定是否使用额外字段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal